This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5522:删除和读取文件似乎混淆了我的ENUM声明

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572604/ccs-msp430f5522-deleting-and-readding-files-seems-to-have-messed-up-my-enum-declarations

部件号:MSP430F5522

工具/软件:Code Composer Studio

我从项目中删除了一个.h文件,该文件包含在其他.h文件中引用的enum值。  我已阅读该文件(可能来自不同的位置, 但同一文件),并且声明不再以蓝色突出显示,当我单击"打开声明"而不是跳到最初创建声明的位置时,会出现一个列表,其中列出了我可以找到声明的位置。  发生了什么以及如何修复?  我正在将CCS 5与编译器4.1 一起使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle,

    如果文件是从其他位置添加的,则需要更新编译器搜索路径。

    我不记得CCSv4中的确切菜单顺序,但是如果进入项目属性,在编译器下,将有一个位置可以指定搜索头文件的位置。  将此文件的位置添加到该列表中。

    以下是CCSv7中设置的位置。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美! 谢谢!