This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Open Declaration或Control+Click正在打开外部文本编辑器

Guru**** 2538470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571751/ccs-open-declaration-or-control-click-is-opening-an-external-text-editor

工具/软件:Code Composer Studio

如何阻止这种情况发生?

我签入了"文件关联"自选设置,但有问题的外部编辑器(Notepad++)未在任何地方列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    过去,您是否使用外部编辑器从项目资源管理器打开了源文件(右键单击->打开方式...)?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在项目资源管理器中,右键单击菜单中甚至没有选项打开。

    在Windows系统文件资源管理器中,我以前使用‘打开方式’来使用其他编辑器打开源文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右键单击所选文件时,此选项可用:

    从您的回答来看,您似乎从未这样做过。

    但似乎与外部编辑有一些关联。 可能存储在工作区中

    您是否可以尝试使用新工作空间来查看该工作空间是否按预期运行?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建新的工作区似乎已解决了该问题。 谢谢。

    此外,对于记录,"包括"路径下的文件没有相同的右键单击菜单: