This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8027万:设备问题还是CCS问题?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572158/ccs-launchxl-f28027-device-problem-or-ccs-problem

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

早上好的人们。 我是Eliomar Conde,我正在研究一个需要PWM,PWM中断,ADC和ADC中断的代码。  我第一次尝试在控制台打印一些变量时,程序变得非常不稳定,所以我以为是为那些打印而打印的,然后我评论了“//”,之后我意识到代码由于其他原因而不稳定,我无法解释。 因为当我评论一些行是一样的,程序就不能工作了,有些行评论说程序能工作,有些行评论说程序不能工作。

之后,我去掉了所有的打印线,代码不工作,当我再次添加它们时,它又工作了,这在我中造成了很多混乱。

然后我意识到,如果我只是改变了指令的位置,例如:我将指令从262行(代码工作)改为265行,这确实使我的程序无法正常工作! 为什么会发生这种情况? 在这方面,我看不到任何逻辑?  

有人能帮我吗? 谨致问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果没有更多详细信息和可重现的测试案例,很难给出答案。 如果您可以提供在启动板上运行的小型测试用例,并提供逐步说明,这将非常有帮助。 同时提供您所使用的精确CCS版本。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki,您的意思是像视频一样用于可重现的测试案例吗? 或者可能是一张图片? 我使用CCS的6.0 .0.我做了其他的文章,对我的问题做了更好的解释。你能看到吗?
    e2e.ti.com/.../57.2363万
    此外,我还会准备一段视频或图片,以便更好地解释我的情况,并能够获得最佳帮助。
    提前感谢。
    Eliomar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ozino对您的另一条线程有一些很好的反馈。 它很可能与优化有关。 请继续与Ozino合作,如果最终出现了特定的工具问题,请告诉我。

    谢谢
    KI