This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:XDS510USB加致命错误:设备丢失

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572148/ccs-ccstudio-xds510usb-plus-fatal-error-device-lost

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在使用XDS510plus探头的6.1 (Linux)上工作,偶尔会进入一种模式,尝试连接到目标并得到以下错误:

连接到目标时出错:

错误0x8000.228万/-1250</s>1250

发生FATA错误:目标通信,OCS,控制

设备驱动程序:与仿真器的USB连接丢失。

您应中止并重新启动以重新建立USB链接。

现在,我尝试从sdjtag CLI对目标发出"清理"和"重置",但仍然卡住。唯一释放它的是重新启动Linux机器

如何正确释放目标?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    sdjtag clean应有助于删除僵尸频谱数字进程,但您能否尝试看看CCStudio本身是否也是僵尸?

    如果找不到任何内容,有时断开/重新连接另一个端口中的USB电缆有助于操作系统重新枚举USB设备。

    此外,我在过去也曾看到过随机断开连接,这也是主机PC上的省电功能造成的。

    我将尝试考虑其他方案并向此主题报告。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔