This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8235万:链接时间增加(编译器TI“6.4 6.4.6”到“TI 15.12 7.3.LTS”)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572397/ccs-tms320f28235-linking-time-increases-compiler-ti-v6-4-6-to-ti-v15-12-3-lts

部件号:TMS320F2.8235万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI E2E社区:

我们昨天将CCS从CSS 6.1 .2.0.0015万 更新为6.2 CSS.0.0.005万 .。
因此,我们还将编译器从TI 6.4 G.6更新为TI 15.12 G.3.LTS。


该版本工作正常,但我们的链接时间显著增加。

对于编译器版本TI 6.4 54.6,我们的链接时间为秒,而现在对于编译器版本TI 15.12 157.3.LTS,我们的链接时间为5分钟甚至更长。

我们还使用CSS V7对此进行了测试。

 

有人能帮我们吗?

非常感谢。

 

此致,

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    请注意,您仍可以将编译器版本6.4 6与CCSv0和6.2 7一起使用
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6

    至于为什么链接器的两个版本之间的链接时间存在差异,我会将此线程移至编译器论坛,那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,我不知道是什么原因导致链接器的速度减慢。  我们需要一个测试案例,以便重现此问题。  在这种情况下,最好的方法是发送CCS项目。   详情请参阅此帖子。

    谢谢,此致,

    -George