This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:选择HTA统计函数分析用例时,返回弹出消息:(指定的断点"Trace"在目标上不存在)

Guru**** 2597335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571660/ccs-tm4c1294ncpdt-when-selecting-hta-statistical-function-profiling-use-case-returns-a-popup-message-specified-breakpoint-trace-does-not-exist-on-target

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

Wiki文本并不表示将会或应该出现此消息,否则,CCS-v7调试功能与TM4C123G ICDI完全兼容。

 processors.wiki.ti.com/.../SWO_Trace


CCSV7是否未安装硬件跟踪分析器工作所需的Java小程序?

此外,当鼠标悬停在任何跟踪工具 选项上时,对话框会跳转并出现边缘,从不显示下拉用例选项,然后突然关闭。 在下一次打开 跟踪工具时    ,将显示包含单个用例的用例下拉对话框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BP101 说:
    \n同样,当鼠标悬停在任何跟踪工具 选项上时,对话框会跳转并出现边线,从不显示下拉用例选项,然后突然关闭。 在下次打开 跟踪工具时    ,将显示包含各个用例的用例下拉对话框。[/QUET]听起来与错误 DVT-1826中报告的问题相同“访问“硬件跟踪分析器”菜单通常会锁定CCS几秒钟”, 应在CCS 7.1 中修复该问题。0 (请参阅 https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/56.0563万)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chester,

    Chester Gillon 说:
    要使用硬件跟踪分析器进行SWO跟踪,您需要一个支持SWO跟踪的调试探测器。 XDS110和XDS200支持SWO跟踪。 Stellaris ICDI不支持SWO跟踪。[/QUOT]

    CCS调试IRQ跟踪在 跟踪分离结束时使用JTAG停止方法进行SWO记录下载。 因此,ICDI嵌入式软件控制将SWD/SWO数据输入到TDO中,应该能够在 目标挂起时下载SWO日志,正如XDS100v2调试探测器一样。 我的主要工作是供应商保持一致的硬件 行为,尤其是在 启动台实施ICDI时。  开发人员 不应因此而感到烦恼,为什么 ICDI或JTAG XDS100v2会被免除。 我们甚至不能在TI商店获得XDS110, 也不能在REX中将其作为受支持的探头列出。

    Chester Gillon 说:
    听起来与错误 DVT-1826中报告的问题相同

    同意非常奇怪的问题, 但这些人甚至在   公开发行之前测试新的IDE发行版。   CCSV7中的GUI Composer v 1.0 没有理由从“视图”菜单中消失 ,基于云的2.0 版本 具有基本外观 的构件, 有些仪表 存在 严重的显示问题。