This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:不能将某些JavaScript API与DSS一起使用

Guru**** 2536640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571850/ccs-can-t-use-some-javascript-apis-with-dss

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的客户正在使用DSS和CCSv6。 他们说不能在他们的js文件中使用Math.tranc API。 我刚刚在6.1 3上尝试了相同的设置,并确认它不起作用,但在Math.Floor上成功了,所以这次我建议使用Math.Floor。 他们同意这一建议,但现在他们想知道哪些JavaScript API在DSS环境中有效。 你怎么看? 您是否有将标准Java脚本API与DSS一起使用的指南?

此致,
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川田山
    CCS/DSS默认为Rhino版本随附(rhino16r5)。 Rhino中支持Math.trunc的支持(rhino17b7):
    Mozilla.GitHub.io/.../engines.html

    客户始终可以选择使用不同于CCS附带的javascript引擎。 但我们建议使用我们提供的版本,因为这是我们测试的版本。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,KI。 我明白了。

    此致,
    Naoki