This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8377万D:编译器重新排序问题导致PWM不工作

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572030/compiler-tms320f28377d-compiler-reordering-issue-causes-pwm-to-not-work

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

以下是我的客户看到的内容。 请告诉我。

我们在启用FPU支持后发现了一个特殊的症状:我们的PWM模块之一不再产生其方波输出。

经过一些调试后,我们发现在初始化时写入EPwm1Regs.TBCTL时,ePWM1的时钟仍处于关闭状态。 似乎当我们的代码使用C28x+FPU编译时,编译器正在重新排序对CpuSysRegs和EPwm1Regs的访问,尽管这两个结构都被声明为易失性。

 

下面是一个最小的示例(删除了无关代码),用于演示此重新排序。 下面粗体的寄存器在生成的装配体中以相反顺序写入。 以下装配体输出来自15.12 .3.LTS,但我们也在16.9 .1.LTS上看到此问题。

 

void PwmDriver_init(void)

   const结构etps_bits regETPS ={

       .INTPRD  = 0U,

       .INTCNT  = 0U,

       .INTPSSEL = 0U,

       .SOCPSSEL = 1U,

       .SOCAPRD = 0U,

       .SOCACNT = 0U,

       .SOCBPRD = 0U,

       .SOCBCNT = 0U

   };

 

   const结构tbctl_bits regTBCTL ={

       .CTRMODE  =(uint16_t) TB_COUNT_UP,

       .PHSEN    =(uint16_t) TB_DISABLE,

       .PRDLD    = 1U,

       .SYNCOSEL =(uint16_t) TB_CTR_ZERO,

       .SWFSYNC  = 0U,

       .HSPCLKDIV = 0U,

       .CLKDIV   = 0U,

       .PHSDIR   = 0U,

       .FREE_SOFT = 3U,

   };

 

   ASM (" EALLOW");

   CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0U;

   EPwm4Regs.etps.bit = regETPS;

   CpuSysRegs.PCLKCR2.bit.EPWM1 = 1U;

   EPwm1Regs.TBCTL.bit = regTBCTL;

   ASM (" EDIS");

}

 

compiler_opts --abi=coffi --float_support=fpu32 --hll_source=on --mem_model:code=flat --mem_model:data=large --object_format=coff --silit_version=28 --symdebug:dwarf --symuebug:dwarf_version=3 --t0_support  

 

_PwmDriver_init:

;* AR4  分配给$O$C1

;***695------------------       ASM (" EALLOW");

;***696   ---------------------------    *((C1美元 =&CpuSysRegs)+35L)&= 0xFFBU;

;***697   ----------------------    *(&EPwm4Regs+166L)= 32U;

;***698   --------------------------------------------------    *(volatile struct PCLKCR2_bits *) C1美元+38L)|= 1U;

;***699   ---------------------------    &EPwm1Regs = 0xc018u;

;***700   ---------------------------    ASM (" EDIS");

;***---------------       返回;

EALLOW

       MOVW     DP,#_EPwm1Regs.

        MOVL     XAR4,#_CpuSysRegs

        MOV      @_EPwm1Regs,#4.9176万

        MOVL     XAR5,XAR4

        MOVW     DP,#_EPwm4Regs+166

        MOVB     @_EPwm4Regs+166,#32,UNC

        ADDB     XAR4,#38

        ADDB     XAR5,#35

        和      *+ XAR5[0],#0xFFFb

        或       *+ XAR4[0],#0x0001

 EDIS

       SPM      #0

        LRETR

 

几个问题:

 

-         为什么编译器不尊重CpuSysRegs/EPwm1Regs的易失性? 如果这是编译器错误,请告知修复时间。

作为         临时解决方法,我们在写入之间插入了一个内嵌汇编NOP。 这是一种可靠的解决方法,还是有更好的解决方法?

-         是否有办法识别我们的代码中受此重新排序危险影响的其他易失性写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解发生了什么,我们需要重现它。  请提供  包含函数 PwmDriver_init的源文件的预处理格式。  

    谢谢,此致,

    -George