This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:无法构建到CC2640R2

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571842/ccs-launchxl-cc2640r2-can-not-build-to-cc2640r2

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

我有一些问题

无法构建到CC2640R2

CCS版本:7.0

简单链接路径:C:\ti\simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_00_22

工作空间路径:D:\project\...\cc2640r2\workspace

生成错误消息>

<Proejct Tree>

<Properties>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我还收到错误消息:

    #1965无法打开源文件"ti/devices/cc26x0/driverlib/ioc.h"

    问题是上述路径确实存在。 正确的路径是:
    "ti/devices/cc26x0r2/driverlib/ioc.h"

    标题文件CC2640R2_LAUNCHXL.h的第54行看起来像一个错误。 它试图包含路径错误的头文件。 如果您将其更改为以下内容:
    #include <ti/devices/cc26x0r2/driverlib/ioc.h>

    可以了

    KI