工具/软件:Code Composer Studio
您好, 我最近购买了AM57x EVM,希望在其上进行一些基于GTK的开发。 TI处理器SDK (而不是RTOS)内置了GTK 3.0 标头和依赖项,但是当我尝试使用CCSv6中的include选项中的这些文件进行开发时,它不断地设法在编译器中停止我,说这些文件不存在。 我通过在Ubuntu计算机上安装完整的GTK+开发软件包并链接到这些软件包,设法解决了这个问题,但现在我遇到了一个问题,即我必须为每个涉及的库/标头(如glib)执行完整的include目录。 现在,我对GTK/CCCS比较陌生,但这似乎不是一种处理问题的方式。
那么,是否有办法使用处理器SDK文件树中预先存在的文件将GTK库轻松地实施到CCSv6中? 我已经在使用其中的几个,但GTK是唯一一个让我头痛的问题。