This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:正在查看程序集项目中的变量(未找到标识符)

Guru**** 2536000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571358/ccs-msp-exp430g2-watching-variables-in-assembly-project-identifier-not-found

部件号:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试观察装配体项目中的变量。  在表达式窗口中添加变量时,出现错误“找不到标识符”。

例如,在以下代码中观察testVar。

.cdecls C,list,"MSP40.0.h" ;包括设备头文件


.def重置 ;将程序入口点导出到
;使链接程序知道它。

文本 ;组装到程序存储器中。
保留 ;覆盖ELF条件链接
;并保留当前部分。
保留参考 ;并保留具有的任何部分
;对当前节的引用。
	数据
	bss testVar,1 		;测试数据
	文本

;------------------
重置 MOV.w #__stack_end,SP ;初始化stackpointer
StopWDT MOV.w #WDTPW|WDTHOLD,&WDTTL;停止监视计时器

	CLR		&P1OUT
设置P1 BIS.b #100.0001万B,&P1DIR ;WFP 1.0 ,.6输出


;------------------
这里是主环路
;------------------
主
	MOV.b	#01h,testVar
XOR.b testVar,&P1OUT ;切换WFP 1.0
	呼叫	#DELAY
	JMP		主


延迟
	MOV.w	#01,R14

L1. 	12月w	R14
JNz		L1 			;延迟?

RET


----------------------------------
;堆栈指针定义
----------------------------------
.global __stack_end
.sect .stack

----------------------------------
;中断引导程序
;------------------
.sect ".reset"(.sect ".reset ;MSP430重置矢量
短重置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Joe Hamitilton "]
    数据
    bss testVar, 1;测试数据

    尝试使用.global或.def为testVar添加定义。