This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C54x:CCS v3:无法包括头文件。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571241/ccs-tms320c54x-ccs-v3-cannot-able-to-include-header-files

部件号:TMS320C54x

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

   我正在进行噪声消除项目,并在TMS320C5416处理器中实施。 所以我使用的是代码编辑器Studio v.3.3。 我不知道如何包含项目所需的头文件。 我已按照用户手册中提供的步骤操作,但仍然没有得到解决方案。 我请求提供包含头文件的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您对问题的描述有点不清楚。 如果您希望将头文件作为项目的一部分,则可以将它们包含在源文件中:

    #include "header.h"

    然后在生成选项中具有指向包含文件夹的完整路径:

    这就是它。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      感谢您的帮助。但仍需要您的帮助。 我必须说明我的问题是什么。 这样您就可以帮助我完成详细的步骤。我用头文件"dsk5416_pcm30002.h"创建3.0002万创建了项目。

    我已将此标题文件包含到项目文件夹中。  

    我能够打开该头文件并查看头文件中的函数。

    但在编译后,我收到错误 “找不到源文件 “dsk5416_pcm3002.h”3002.”。

    谢谢  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "dsk5416_pcm30002.h"在3.0002万在哪里?-I选项中的路径是什么? 在包含头文件时,也使用引号代替括号。