This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:linker region_alias命令

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571361/compiler-linker-region_alias-command

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

在某些链接器中有命令:region_alias,我可以用它给同一内存区域多个名称(在内存区域下定义的名称,然后我可以向其添加别名)。

TI链路器(TDA3XX Cortex M4 ARM和DSP)是否有类似的功能?

我已经看到了alias关键字,但据我所知,它用于使链接程序知道 不同的内存区域物理指向同一位置。

我尝试使用此别名命令,并对别名下的两个名称使用了相同的内存区域。它似乎工作正常,但我想问我是否正在做一些不应该做的事情,可能会导致我尚未遇到的问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI链接器的别名功能不能以描述该region_alias功能的方式工作。

    TI链接器支持C预处理,包括#define。  所以你可以做这样的事情...

    内存
    {
    Flash :/*原点和长度在这里*/
    ...}
    
    
    #define new_name flash /*类似于region_alias */
    
    sections
    {
    output_section_name > new_name /*实际分配给flash */
    ...}
    

    由于#define,new_name的每个实例都被flash替换。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我将使用#define向您提供建议(即使TI别名似乎也适用于别名别名,但使用它可能不是好的做法)。



    谢谢

    伙计