This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C123GE6PM:ARCH Linux CCS安装在com.ti.debug上卡住

Guru**** 2585935 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583306/linux-tm4c123ge6pm-arch-linux-ccs-install-stuck-at-com-ti-debug

部件号:TM4C123GE6PM
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Linux

当我开始安装CCS时,它工作正常,直到它安装了com.ti.debug.linux,它在这一行继续工作。
我打开了任务管理器来观看活动,它只是运行一些Java。
e2e.ti.com/.../debugserver_5F00_7.1.0.1971_5F00_install.loge2e.ti.com/.../ccs_5F00_7.1.0.0.0016万.loge2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_7.1.0.0.0016万_5F00_install.log

我的版本是最新的7.1 .0.0.0016万_linux-x64

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至Code Composer论坛。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yordan,

    如果可能,可以压缩install_logs/*的内容并将其发布在此处吗? 另外,请在/tmp中查找bitrock.log文件,然后压缩并发布。  

    谢谢

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经上传了问题中的三个日志文件。请检查它们。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我只看到了一个日志文件,我的错误。
    您是否终止了调试服务器安装程序? 我问,因为看着原木,似乎有什么东西把它扼杀了。 您使用的是防病毒软件吗?
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当安装程序访问com.ti.debug.linux时,我就把它杀死了 “在任务管理器中打开Java和其他程序”,然后程序永远死机,在任务管理器中什么也不做,我甚至让它们在一个孔日内完成,但它只是永远死机。

    我没有安装防病毒软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在Archlinux (64位)和KDE (等离子5)上安装7.1 以及7.0 时遇到了同样的问题。

    无论是作为普通用户还是作为root用户进行安装,都没有任何区别。

    使用“htop”时,看到5个被调用的进程调用:

    /opt/ti/ccsv7/eclipse/downloads/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_cps.run.run 7.0 --mode unattended --dcsr true --prefix /opt/ti/ccsv7 --eclipseprefix /opt/ti/ccsv7/eclipse 0.1808

    此外,我尝试手动运行这个被卡住的应用程序,而不使用“--mode unattended”标志,而我离开了以前的安装程序被卡住的状态(否则它会删除此安装文件)。 这将打开另一个安装向导,该向导可成功完成调试服务器的安装。 但在最后一页(显示"正在完成调试服务器设置向导")上,如果我按"完成"按钮,向导将卡住(并且仍然按住"完成"按钮)。 此外,我在控制台中没有得到输出。

    对此有什么建议吗?

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的系统(Archlinux)上,我确定glibc-2.25 是导致问题的原因。 降级到glibc-glibc 2.24 解决了此问题。

    已使用7.1.0.0.0016万_linux-x64.tar.gz进行测试

    看起来glibc-glibc 2.25 中发生了一些关键更改

    @TI:请提供一个更新的软件包,该软件包也与glibc-Glibc 2.25 兼容。

    此致,

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在,它可以在InstallBins - CCS_INFO:installing com.ti.CGT.tMSP4C.LINUX.x64 (如果我选择了的话,也可以在470.16 上安装)上获取。

    您能否提供您的系统
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在降级所有冲突的包装后工作。
    谢谢大家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否告诉我,您是如何知道glibc是原因的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了这篇文章,今年1月,有人成功地在他的archlinux系统上安装了CCS7,没有任何问题: mostlyanalogue.blogspot.de/.../code-composer-studio-ccs-v70-on-arch.html

    所以我尝试在另一台(archlinux)计算机上安装CCS7,我已经有几个月没有更新。 它成功了。
    我在两个系统上对已安装的软件包进行了比较并进行了浏览。 我看到libc版本不同,手册中明确提到安装libc (虽然是32位版本),我刚刚检查了这个线索...成功:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是一些用于Arch Linux的非正式软件包:
    e2e.ti.com/.../222.7001万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在使用7.2 时遇到同样的问题。 除了降级glibc之外,是否还有解决方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I is same problem with 7.2 (我在使用Microsoft Windows时遇到同样的问题)。 除了降级glibc之外,还有其他解决方法吗?

    是的,有。 安装二进制软件包(或通过AUR),链接如下: e2e.ti.com/.../222.7001万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有这个问题,但是降级到glibc-glibc 2.24。不容易

    @TI:请提供一个更新的软件包,该软件包也与glibc-Glibc 2.25 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    wiki.archlinux.org/.../CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我会尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不介意CCS更新,您可以使用此处 的软件包arch.alexeicolin.com/.../ ,然后sudo pacman -U

    因为chroot给我吃了很多空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Islam omar 说:
    如果您不介意CCS更新,您可以使用此处的软件包 arch.alexeicolin.com/.../ ,然后sudo pacman -U

    更新也应该可以工作(PKGBUILD更改安装目录的权限),但当然不能保证所有更新都可以工作。 repo 9和AUR中有一个软件包,用于GCC编译器和BLE堆栈的一个版本(请参阅CCStudio软件包的相关软件包)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fedora 26 Xfce glibc-2.25 出现了相同的问题。 我当前正在CentOS 7虚拟机中运行7.2。 7.3 有相同的问题。


    TI提供的任何信息,当我们需要修复时?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载并手动解压缩Arch Linux软件包,其中没有特定于Arch的内容:
    arch.alexeicolin.com/.../ccstudio-7.3 .0.0.0019万 -1-x86_64.pkg.tar.xz
    它将解包到/opt/CCStudio
    如果您需要这些编译器,则对ti-CGT-ARM和ti-CGT-MSP430也是如此。 他们的安装程序具有相同的glibc不兼容错误,因此他们不会从CCS中安装。