主题: AM1802中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的社区:
我在访问XEVMK2LX板上的板载XDS200时遇到问题。我在Ubuntu 16.0 上使用XDS仿真软件版本6.0 .579.0 和CCS 7.1 .0.0.0015万。4。
主板本身看起来不错,预安装的应用程序正在运行,我可以按照硬件指南中的说明访问BMC。 当我首次连接用于xds200的mini-USB电缆(正确的USB端口,如 e2e.ti.com/.../54.0221万所示的LED 1和2)时,设备ttyACM0和ttyACM1出现在我的主机PS上。 我尝试使用CCS7测试连接,但收到以下错误:
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开I/O连接(xds2xxS:0)
之后,我尝试更新固件(10.0 .0.2),但失败。
> update_xds2xx.sh xds200
正在更新CPLD
错误:测试失败
。
正在更新固件
错误:固件更新失败
错误:测试失败
。
正在重新启动
。
正在读取配置
。
检查swRev是否为1.0 .0.8 或更高版本
。
错误:无法打开端口连接:xds2xxS:0
错误:测试失败
。
按任意键退出
尝试更新后,主板上的LED2不再亮起,并且设备ttyACM0和ttyACM1也消失了。 我也尝试了MacOS和Windows,但似乎无法识别USB设备。
那么我好像炸了一个锅贴的xds200? 对于LED 2的接线有什么想法,到底是什么问题? 您推荐什么? 获取外部调试探头并尝试使用它,然后再将主板送回? 您会为XEVMK2LX选择哪一项? 非常感谢他们的建议和帮助,我简直不敢相信我炸了一个锅:-((
谢谢
多罗提亚