This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:图书馆问题

Guru**** 2594670 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578332/ccs-msp430fr2633-library-problems

部件号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他部件:MSPWARE,, Captivate电话

工具/软件:Code Composer Studio

新的

我在尝试包含库"driverlib"时遇到问题

如果我按照驱动程序库用户指南中的说明进行操作,它会告诉我使用“源”>“应用项目模板”进行安装

但当我转到项目模板时,没有项目模板

用户指南提到“项目模板必须已发现驱动程序RTSC产品”,并指出如果有问题,请转至发行说明的安装步骤,但这些不描述anything...it当然是可能的。我看到的发行说明是错误的,因为这些说明没有指定。

即使是新手,也不会这么难。我不是C的新手,只是CCS,而且它是不可侵犯的。有人找到了一本像样的渗透手册吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    Sean Zoega 说:
    用户指南提到"项目模板必须已发现驱动程序RTSC产品

    这可能是问题所在。

    在首选项(窗口->首选项)中检查已安装的产品:

    确保已安装产品列表中有MSP430 DriverLib条目。 如果您没有看到它,则可能需要像我一样将其路径添加到您的产品发现路径,然后按"重新发现"按钮,以便CCS在新添加的路径中搜索。

    CCS随后将提供所有发现产品的列表。 选择driverlib选项:

    按下INSTALL (安装)时,CCS将安装产品并提示您重新启动CCS。 之后,应安装该模板,您可以使用这些模板:

    希望这有所帮助

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢解决了问题,但我意识到为什么我遇到了一个问题,这是steps....in windows>preferences中最复杂/最不合理的问题! 我知道自己是个新手,但是这样的计划结构不会很快就能消除迷雾。 当然不是您的错,但仍然非常感谢您的帮助,没有您的帮助就无法解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到它工作了! 你不是唯一被困在这里的人。 我们当然可以在可用性方面做出一些改进。感谢您的反馈。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,我仍然有问题。 是否有一个代码示例显示主TX与I2C不使用与MSP430FR2633配合使用的中断? 我确实在MSPWare文件夹中找到了与MSP2...4相关的示例,但不幸的是,该示例适用于4133。 这通常不会是问题,但我真的希望有一种东西可以让我了解I2C的MSP430实现,而不必先学习中断的MSP430实现...即尝试一次解决一个问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,
    关于您的最后一个帖子,我建议您在MSP论坛上发布。 那里的专家将对该主题有最丰富的知识,并能为您提供最好的帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    Sean Zoega 说:
    如果我按照驱动程序库用户指南中的说明进行操作,它会告诉我使用Source>Apply Project Template[/QUET]进行安装

    您是否有指向您参考的用户指南的链接? 我想更新它


    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KI,很抱歉,我不再使用这些库,我仍在尝试使用i2c

    我已阅读并重新阅读

    MSP430FR4xx和MSP430FR2xx系列用户指南

    从p618开始,我根本不能让i2c工作,我已经完成并仔细检查了所有内容,我根本不能让P621上的示例工作。 我已经检查过我是否已正确设置逻辑分析仪,方法是加载使用i2c的Captivate电话演示,并可以正确查看输出。 但如果我加载示例,它根本不会产生任何输出,则根本没有SCL和SDA。 我尝试了它,有/没有中断,我已经切换了UCB0CTLW0 (位0-6)中的一些相关寄存器,以防它们应该做一些事情或设置错误。 我从CCS的芯片中检查了寄存器,以确保在设置寄存器时没有犯过任何愚蠢的错误。 我尝试查找有关MSPFR2633的详细信息,以防有任何特殊设置,但此芯片的所有文档都引用driverlib。 我花了很多时间来解读MSPFR2633的引脚设置信息...请注意,如果您要参考主要/次要/三级功能,请为我们提供有关如何找到它们的线索...我最终在另一本手册中找到了一个表。 让我放心...这是MSPFR2633上i2c的正确引脚配置

      P1SEL0 &=~0xC;//配置I2C引脚,端口1.2 ,引脚9 (特定于MSP430FR2633)
       P1SEL1 |=0xC;//配置I2C引脚,1.3 ,引脚10 (特定于MSP430FR2633)
       SYSCFG2 &= 0x3F3;//关闭I2C引脚上的ADC (特定于MSP430FR2633)

    因为这是我唯一能认为是错误的事情...否则P621上的示例是错误/不完整的或与FR2633不兼容

    有点失去了生活在这个芯片上的意志,接近扔进毛巾…如果我不能从i2c得到一个基本的从属地址和时钟,当我不得不做一些复杂的事情时,这并不是一个好兆头。 Wiki网页  似乎证明了这一点..从“在MSP430器件下使I2C正常工作可能很棘手”开始,证明是一种轻描淡写的说法,没有FR2633示例,他们说您会在wiki页面上看到

    是否有任何代码示例,所有内容似乎都要使用driverlib re: FR2633 (MSP430页面)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,
    最好在MSP论坛上获得专家的帮助。 他们可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki-Soo Lee"]

    您是否有指向您参考的用户指南的链接? 我想更新它

    [/引述]

    我只是想提醒一下,因为每当我安装新的CCS和driverlib时,driverlib用户指南中的建议并不是开箱即用的。

    它仍在MSP430驱动程序库用户指南(2.91 00.20)的当前修订版中,并且仍然指向(完全无用)的'releasenotes'。

    只有此处给出的建议才会使'应用项目模板'可用。 如果能把它们列入用户指南就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrei,
    他们确实在发行说明中添加了一些内容:
    software-dl.ti.com/.../release_notes.html

    此线程中的信息几乎相同。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,对不起。

    我检查了新的driverlib用户指南,但没有检查新的'releasenotes',在2.80 .00.01 中仍然没有任何内容。 很好,修复了。 再次道歉。