This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:CCS 7代码编译指南。 如何创建和添加项目及所需库文件。

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581387/ccs-tms320f28379d-ccs-7-code-compile-guideline-how-to-create-and-add-project-and-required-library-file

部件号:TMS320F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

无法在CCS7中编译代码。 我已经为TMS320F2837xD创建了新项目。  

请参阅以下快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误来自文件F28x_Project.h,消息显示无法打开文件"F2837xD_DEVICE.h"。  F28x_Project.h文件#includes F2837xD_device.h,但它不能打开,因为它不知道它的路径。

    您可以将该文件复制到项目中(就像对所有其他头文件所做的那样),也可以在“编译器包含路径”下添加该文件的路径(在“项目属性”->“生成”->“编译器”->“包含选项”下,在“包含路径”下)。
    在controlSUITE中,此文件位于 C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\V210\F2837xD_HEADER_INCLUDE</s>2837

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在论坛中附加文档图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复邮件时,单击右下角的"使用丰富格式"。  打开的窗格将包含用于附加图像,文件等的图标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,1。 任何人都可以指导如何在CCS7中为TMS320F2.8779万D创建项目。 请分享所有必要的设置,因为我在编译项目时遇到了问题。 请分享程序。
    2.我希望从CPU1闪烁一个LED,从CPU2闪烁另一个LED。什么是过程,请共享所有必需的设置。 任何人都有标准程序....

    此致,
    Dnyaneshwar Sahane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想对我的应用程序使用两个CPU内核。如果任何内核发生任何事件,一个内核如何与其他内核交互。 请分享详情...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 任何人都可以指导如何在CCS7中为TMS320F2.8779万D创建项目。 请分享所有必要的设置,因为我在编译项目时遇到了问题。 请分享程序。
    2.我希望从CPU1闪烁一个LED,从CPU2闪烁另一个LED。什么是过程,请共享所有必需的设置。 任何人都有标准程序....[/QUOT]

    建议的入门方法是查看 controlSUITE中包含的示例。 如果进入controlSUITE安装目录 C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\V210,则有单核和双核的示例。 您可以将这些示例中的任何一个导入到CCS中,并构建和运行它们以了解它们的工作原理。 在这里,您可以将这些示例用作开发自己的代码的基准。  

    controlSUITE软件包来自C2000开发小组(不同于CCS开发小组),因此如果您对示例有任何疑问,请将其发布到 C2000论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I want to use the both CPU cores to my application. if any event ceres with any core one core how to interface with other core。 请分享详细信息...[/QUOT]

    请参考controlSUITE中提供的示例和文档。 如果您对两个内核之间的交互有进一步的疑问,请发布到 C2000器件论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能建议两个核心程序下载都需要遵循哪些步骤吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅CPU1正在运行。 CPU2未运行。如果我要在闪存中下载代码,则我已选择目标配置为FLASH_CPU2。然后是TI未编译时的示例代码。错误1.0263万和1.0264万....我认为这是链接错误....我没有更改除闪存设置之外的任何内容。原因可能是什么????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人能告诉您以上注意事项...示例代码中的Flash有什么问题??? 我想同时使用两个内核。如何在两个CPU中下载代码???...我还要在闪存中执行...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flash在示例代码中有什么问题??? 我想同时使用两个内核。如何在两个CPU中下载代码???...我还要在闪存中执行... [/引述]

    请在 C2000论坛上开始新的帖子。 同一线程中讨论的不同问题太多,而该线程最初是针对不同的问题启动的。 C2000论坛的专家应该能够更好地解决您的最后一个问题。