This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:CCSv7更新错误

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584841/ccs-msp430f5529-ccsv7-update-error

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试更新CCSv7,但收到此消息。

为什么?

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.ccstudio.installer.win32,7.1 .0.0.0016万
未找到包含以下内容的系统信息库:binary,com.ti.ccstudio.installer.win32_root,7.1 .0.0.0016万
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.emulation .pack.win32,6.0 .579.0
未找到包含以下内容的存储库:binary,com.ti.emulation .pack.win32_root.win32.x86,6.0 .579.0
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.msp.debug_probe,7.1
未找到包含以下内容的存储库:二进制,com.ti.msp.debug_probe_root.win32.win32.x86,7.1 .................................1
未找到包含以下内容的存储库:7.1 .................................1
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.MSP430.CC_header_files, 7.1 .........0
未找到包含以下内容的存储库:binary,7.1 .........0
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.gcc_header_files, 7.1 .........0
未找到包含以下内容的存储库:binary,7.1 .........0
未找到包含以下内容的存储库:7.1 .........0
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.mspa.support_files, 7.1 .........0
未找到包含以下内容的存储库:binary,com.ti.msp4.support_files_root.win32.x86,7.1 .........0
未找到包含以下内容的存储库:7.1 .................3.
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.msp432.flash_files, 7.1 .................2.
未找到包含以下内容的存储库:7.1
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.msp432.support_files, 7.1 .................2.
未找到包含以下内容的存储库:7.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 本页中的第5项 ,并告知我们这些步骤是否有助于解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我昨天就这样做了,虽然安装程序比以前好,但也失败了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否单击单选按钮"show original error"(显示原始错误)并查看造成阻塞的原因? 您的版本可能与您尝试执行的更新之一不兼容。 另一个选项可能是一次选择一个更新,以便您可以查看错误更新是什么。  

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于有此问题的任何其他人,此中的第二个选项将其排序为我:

    stackoverflow.com/.../1589.708万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Craig E.

    对我来说,通过两个步骤解决了问题。 您在URL中提到的带有'/'符号的一个,同时应用 CCS更新指南中的步骤5