This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:CCSv7项目不会自动停止生成

Guru**** 2583385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583957/ccs-msp-exp432p401r-ccsv7-project-will-not-stop-build-automatically

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用Code Composer 7启动一个新项目,我发现在我停止键入后,我的代码正在不断生成。 我想停止此操作,然后在工具栏的"项目"下拉菜单中取消选中"自动生成"复选框。 这不能解决问题,我发现另一个选中了“窗口->首选项->常规->工作区”的复选框“自动生成”,我也取消选中了该复选框。 这也没有阻止它。 我重新启动了工作区,但也没有帮助。  

是否有人知道我可能会错过什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Lunatic911 说:
    我正在使用Code Composer 7启动一个新项目,我发现我的代码在我停止键入后不断生成。


    当您只是"停止键入"时,它就会生成? 或者,您是指在保存文件时生成它吗? 我听说过后者(如果您启用了'项目->自动生成'),但我从未有过前者

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是"停止键入"。 例如当我想切换WFP 3.6 时,我停止在P3OUT ^= BIT6键入而不添加分号,它开始建立,并告诉我有很多错误,因为我还没有输入分号。

    我将启动一个新的工作区并将内容复制到其中,看看这是否是另一个"切换工作区"错误。 但愿如此。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,好的... 我以前从未听说过这个问题。 希望清洁工作区能有所帮助。 请告诉我们。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想告诉你,我最终开始了一个新的工作空间,但它确实消失了。 我不知道发生了什么,但这解决了问题。 疯狂的事情,简单的修复

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 听起来像是存储在工作区中的缓存数据已损坏。 如果您不定期清理工作空间,这种情况往往会随着时间的推移而发生。