This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 4.10 ........36版本

Guru**** 2592650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577837/ccs-ccs-4-10-36-version

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
   我正在研究具有4.10 版本的TMSF320F240 DSP。为了进行自动化测试,我使用编写我想使用的Gel脚本
"GEL_HWBreakPtAdd" API",似乎4.10 .........36版本不支持此功能。 请帮助我指定自动设置硬件断点的任何替代方法。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Subramanyam,

    我认为您必须使用Code Composer 4.10 vv Code Composer Studio,因为Code Composer Studio v 4.1 不支持F24x。 支持3.3 24x的最新版本是Code Composer Studio v.83.19。 我刚刚安装了该版本,支持GEL_HWBreakPtAdd() API。 我在F28x设备上试用了它,因为我没有F24x。

    如果您想试用Code Composer Studio 3.3 v,我可以通过链接向您发送私人消息。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢John的支持,我的业务要求是只使用Code Composer 4.10 .or.36,所以我希望以不同的方式使用"GGEL_HWBreakPtAdd()" 功能。

    谢谢,此致,
    Subramanyam Venna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subramanyam Venna 说:
    我有一个业务要求,只需使用Code Composer。36 4.10 (仅限英文)

    这些类型的要求通常与构建环境特别相关。  这种情况是否如此?  如果是这样,您可以继续使用指定版本的Code Composer进行构建。  然后,您可以按照John的建议使用CCS v 3.3 进行调试。  这样,您就可以获得所需的凝胶功能。  您提到的Code Composer版本在15岁左右,因此我们不打算进行任何增强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Brad Griffis。 一个问题,CCS 4.10 36版本是否支持Win7 (32位)环境?

    谢谢,此致,
    Subramanyam Venna。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Code Composer 4.10 是在Windows 7之前许多年发布的,因此不受官方支持。 我在Windows 7上安装了一些较旧的版本,我认为我必须在兼容模式下运行安装程序才能安装XP。 您将收到一些有关驱动程序安装的错误消息。 这些都可以忽略。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就我个人而言,我从未成功地让旧的CC与Windows XP相比能够处理任何最新的内容。 我强烈建议在装有Windows XP或至少装有Windows XP VM的PC上运行。

    KI