This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:是否有办法使CCS'的构建/运行周期更快?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584246/ccs-launchxl-cc1310-is-there-any-way-to-make-ccs-s-build-run-cycle-faster

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我越来越多地注意到我的时间花在等待CCS生成和运行我的代码上。

从我按F11到实际看到代码输出需要65到90秒,而且我需要执行这个周期很多,因为我一直在努力让TI-RTOS做随机的奇怪的事情, 因此,我不得不在尝试和研究它在做什么的时候做一些微小的增量改变。

退出调试模式以便我可以尝试另一个迭代需要20-40秒,因此即使更改单个数字并进行测试也至少需要2分钟。

我习惯于简单地使用makefile规则进行上传和控制台输出,只需几秒钟。

是否有办法缩短开发周期时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    要尝试的一件事是启用并行构建。  默认情况下,我们的最新 工具中应启用此功能,但值得检查。  转至项目的属性并检查以下设置。

    如果优化器处于打开状态,这也会增加安装时间。

    我们正在对闪存性能进行一些改进,这在这里将是一大优势。  希望在7.2 中部署这些组件。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是并行构建,无论如何构建时间只是总周期时间的一小部分(~10-20s),因此减少它不会产生太大影响。

    CCS从编辑角度切换到调试角度所需的时间比生成所需的时间长(整个应用程序在GUI线程中死锁良好的5-10秒,甚至在开始重新排列窗口之前),实际上将代码闪存到目标位置所需的时间也更长, 另外,加载符号并确定当符号中断时发生的事情也需要相当长的时间。

    如果7.2 能加快这一周期,我期待着它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    透视图切换应该很快。  我们可以尝试禁用交换机。  有几种方法可以实现这一点,即启用简单模式。  转至视图菜单并选择入门。  有一个选项可用于启用简单模式。  

    这主要是打开一个用于编辑和调试的简化透视图。  因此,不会有透视切换。  我很想知道这是否会有所不同。  

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我在0.0.0016万 wiki上发现了CCS (CCS.CCS)的更新(尽管7.1 的更新管理器说没有可用的更新)并禁用了透视开关(我告诉它始终保持在调试角度) 现在,我从F11到查看代码输出的时间缩短到45-50秒,这是一个重大改进,但仍然比我希望的慢。

    现在大部分时间似乎都花在了将代码加载到目标中-我在其他地方读到7.2 可能有一些东西可以加快这一速度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经对一些设备实施了闪存速度改进,7.2 预计将为CC13xx设备部署这些设备。 7.2 设置为在2个月内发布。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不相关但很小,是否有计划在CCS中完全支持UTF8?

    在调试控制台中,所有的非ASCII字符都显示为,尽管编辑器似乎处理得很好。

    也许TI-RTOS/SYSMIN正在将它们混在一起而不是CCS? 我如何才能找到答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    我记得几年前曾研究过这个问题。

    尝试转到Bug按钮旁边的小向下箭头。  选择调试配置。  选择左侧的调试配置(通常为项目名称)。  然后单击"通用"选项卡。  有编码选项。  我认为这会影响控制台。

    尝试一下,并告诉我它是否起了作用。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它已经设置为UTF8 -实际上它设置为"Default - Inherited (UTF8)",因为我已将顶级CCS设置为UTF8
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    我意识到我们从未就此关闭过。  我今天用一个普通的printf做了一个小测试,这对UTF8字符很适用:

    由于控制台可以处理此问题,我相信您以前认为它是system_printf中的一个限制,这种想法很可能会发生故障。  我已要求某人确认。  system_printf是printf的子集(出于大小/性能原因)。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有意识到正常的打印功能可用,我很快就会使用它并告诉你。

    为什么System_printf会将它们混在一起? 除非是nUL或'%',否则printf实现不应该只是逐字传递字符吗? TI为什么要添加特殊大小写来混合非ASCII字符?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Why Wand System_printf mangle them?

    我创建了一个测试用例,在Cortex-M4F (TM4C1294NCDPT)的SYS/BIOS程序中将UTF8字符传递给print()和System_printf()。 该方案是:

    其中两个字符串使用UTF8字符(由 UTF-8编码表描述)和Unicode字符 (如下所示):

    -"垂直线""粗细分四分之三""垂直线""新线"

    -" 垂直线""反向问号"" 垂直线""新线"

    源文件和调试配置的编码设置为UTF8。

    CCS 7.1 CIO.CIO 0.0.0016万 控制台的输出为:

    CIO控制台输出显示来自printf()和System_printf()的相同输出。 问题在于,在CIO控制台的输出中,虚假的“拉丁大写字母A with环弹性”UTF8字符显示为第二个字符。

    从编译器检查汇编程序列表时发现预期的UTF8字符已被编码。

     XDC_runtime-SYSMIN_output__I函数上设置了断点,该函数是SYS/BIOS函数,调用该函数是为了将格式化的字符串传递到 用于将CIO输出传递到CCS调试器的HOSTwrite函数。 缓冲区包含预期的UTF8字符。 逐步执行 XDC_runtime-SYSMIN_output__I函数显示了写入 __CIOBUF_数组的预期UTF8字符,CCS调试器在该数组中读取要在CIO控制台中显示的数据。 因此,在我的测试案例中,我看不到目标处理UTF8字符串的方式有任何错误,因此 CIO控制台中出现的假“拉丁大写字母A with环弹性”UTF8字符在CCS调试器中一定是一个问题

    您遇到了哪些特定的UTF8字符问题?

    我注意到,线程 什么类型的字符编码可以在5.3 以日语编写源注释? 它说:“对于TI编译器,您必须将输入限制为US ASCII字符”。 不确定源文件中的某些UTF8字符是否会导致TI编译器出现错误行为。

    我的测试项目附在 e2e.ti.com/.../TM4C1294_5F00_system_5F00_printf_5F00_utf8.zip上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过使用UART控制台并记录到文件,我确认固件端正在正确发送UTF8字符。

    然后,正如您所描述的那样,问题必然出在CCS调试控制台,尽管我已经将我可以找到的每个编码设置都设置为UTF8。

    我正在尝试发送我只需按键盘上的Shift+AltGr+分号输入的度数符号(°),CCS调试控制台只显示几个问号而不是符号。

    奇怪的是,CCS很高兴在代码编辑器中使用此符号(编译器似乎也很满意),只有CCS的调试控制台不能正确处理它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试发送我只需按键盘上的Shift+AltGr+;)输入的度数符号(°),CCS调试控制台只显示几个问号而不是符号。[/QUOT]我不能确切重复该操作,但会显示一个额外 的:

    对于我的Windows 7系统,默认编码是Cp1252,这可能是我得到额外 显示的原因,而不是几个问号。

    CCS很高兴在代码编辑器中使用此符号(编译器似乎也很满意),只有CCS的调试控制台不能正确处理它。[/QUOT]通过在包含UTF-8字符串的行上插入编译器错误, 并将编译器设置为报告Verbose诊断(用发现的错误来回显行)在生成控制台中以及CCS CIO调试控制台中显示相同的错误UTF-8字符:

    CCS调试控制台的问题,正如您所描述的那样,即使我已将我可以找到的每个编码设置都设置为UTF8。

    I添加了以下内容到CCS 7.1 .0.0.0016万 <install_root>\ccsv7\eclipse\ccstudio.ini文件,该文件将默认Eclipse编码设置为UTF-8:

    -Dfile.encoding=UTF-8 

    更改后,CCS CIO控制台和生成控制台,然后显示正确的UTF-8字符。

    我怀疑有一个错误导致CCS 7.1 .0.0.0016万 控制台使用默认(继承)编码,而不是使用调试配置中设置的编码。

    我确实在 Eclipse .ini文件中找到了一些对console.encoding选项的引用,但尝试只将 -Dconsole.encoding=UTF-8添加到 ccstudio.ini文件中没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    Chester建议的变通办法是否适合您?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经停止使用CCS控制台,因为我发现它与UART调试相比太不灵活,UART允许我执行突出显示,选择性数据显示,集合日志记录,ISR驱动的自动刷新,更高的数据速率(当前以2MBaud运行)以及其他类似的有趣功能。

    在切换之前,我尝试了切斯特的修复程序,但我的一位同事在使用相同固件的Windows上的CCS控制台中收到UTF8字符-也许这是Linux特有的问题?