This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UniFlash 4.1 AMD64.在Xubuntu 16.04 1.1241 上不工作

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582401/uniflash-4-1-1-1241-on-xubuntu-16-04-amd64-does-not-work

主题中讨论的其他部件:UNIFLAASHCC1310

您好,

我希望找到一个能够在Linux上本地闪存CC13xx的命令行解决方案。 所以我在 运行4.1 16.04 (64位)的计算机上安装了UniFlash.1.1241。 我选择CC1310_LAUNCHXL作为主板,然后单击“Start (开始)”按钮。 然后我收到以下错误消息:

[3339:0319/183704:18.3704万:INFO:console (446)]""2017-03-19T17:37:04.700Z""error""daemon""cloud-agent-server""/opt/ti/uniflash 4.1 /cloudagent/server/common/generate_error_handler.js:9:16:()"{\n".n} \"requestId\":未定义,\n {\f2 \"}错误{\f2 \"}:{\f2}{\f2{\f2 \n} \"类型\":\"错误\",\n \"message\":\"EACCES,open '../deskdb/content/TICaliperAgent/linux/CS_base/common/targetdb/connections/TIXDS110_Connection.xml'\",\n \"堆栈\":[\n {名称:\"Error\",loc:\"native\"}\n ],\n \"错误号\":-13,\n \"代码\":\"EACCES\",\n \"路径\":\"./deskdb/content/ticaliperAgent/linux/ccs_base/common/targetdb/connections/TIXDS110_Connection.xml\"\n }\n }\n"", source:/opt/ti/uniflash _log_defra-library/desktop/dlog 4.1 .js (536)
[3339:0319/183704:info:console(536)]“0319“log18.3704万log flushes failing;"" will message again on success”, source:/opt/ti/uniflash _log/desktop (drlas/library/da-) 4.1

之后什么都没有。 这些错误消息是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些调查后,我能够使用7.1 的DSLite和CCS创建的CCXML目标配置文件来解决我的初始问题:

    $/opt/ti/ccsv7/CCS_base/DebugServer/bin/DSLite load -c CC1310F128.CCXML -f rfPacketTX_CC1310_LAUNCCHXL_TIrtos_gcc.out 7.1
    版本DSLite 0.1971
    配置调试器(首次启动时可能需要几分钟)...
    	正在初始化注册数据库...
    	正在初始化:IcePick_C
    	正在执行启动脚本:IcePick_C
    	正在初始化:CS_DAP_0
    	正在执行启动脚本:CS_DAP_0
    	正在初始化:Cortex_M3_0
    	正在执行启动脚本:Cortex_M3_0 Gel
    :Gel输出:内存映射初始化完成。
    正在连接...
    GEL:Cortex_M3_0:GEL输出:板重置完成。
    正在加载程序:rfPacketTX_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_gcc.out
    	正在准备...
    	数据:0 of 60 at 0x0
    	。数据:0 of 1264 at 0x1000
    	。文本:768 of 2.428万 at 0x1500:5 %
    	。数据:1064 of 2220 at 0x73d8:65 %
    	。数据:0 of 88 at 0x1ffa8:69 %
    	finished:69 %
    	Setting PC to Entry point.:69 %
    Runing...
    成功 

    同样的问题不适用于Uniflash软件包中的DSLite:

    $/opt/ti/uniflifliflash 4.1 /dslite.sh load -c CC1310F128.CCXML -f rfPacketTx_CC1310_LAUNCHXL_tos_gcc.out
    执行以下命令:
    >/opt/ti/uniflash 4.1 /deskdb/ticcc/ticlaverAgent/linux/linux/dsiclund_base/dsecrgServer/bin_gx_gccx_gfx_gfx_gf10ccx_park.x_x_x_x_x_x_f10gx_x_x_x_x_x_x_x_f_x_f_x_f_x_f_x_f_x_x_f_x_x_f_x_f_x_f_x_x_f_
    
    
    
    类型:RuntimeException,消息:无法打开主文档实体。 ID=/opt/ti/unifliflash 4.1 /deskdb/content/ticlaveAgent/linux/CS_base/common/targetdb/connections/TIXDS110_Connection.xml分析文件时:/opt/ti/uniflash 4.1 /deskdb/content/ticagent/linux/CCS base/common/targetdb/connections/TIXDS110_Connection.xml 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    已发布更新的UniFlash 4.1 版本(v 4.1 .1.1250)。

    如果有机会,请下载(processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v4.1 .1_Release_Notes ),并告诉我它是否解决了您所看到的问题。

    谢谢!
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricky,

    我确认4.1 .1.1250 版本现在适用于我的安装。 感谢您修复此问题。