This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.1 问题

Guru**** 2584015 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582815/ccs-ccs-7-1-problems

“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已尝试安装和使用(当前)最新的CCS版本  7.1。0.0.0015万。

完成所有安装后,当我导入Cortex M4项目(使用TDA3xx SOC)时,我收到以下警告:

“无法验证目标名称'ti.targets.arm.elf.m4]。 您的项目可能无法按预期生成。”

使用CCS版本7.0  .0.0.0043万 时,一切似乎正常,不会发出警告。

有人能用7.1 .0.0.0015万 版本帮助解决这个问题吗 ? (是否是新版本中的一些错误)

谢谢!

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Guy Mardiks"]

    完成所有安装后,当我导入Cortex M4项目(使用TDA3xx SOC)时,我收到以下警告:

    “无法验证目标名称'ti.targets.arm.elf.m4]。 您的项目可能无法按预期生成。”

    使用CCS版本7.0  .0.0.0043万 时,一切似乎正常,不会发出警告。

    [/引述]

    您能否比较两个CCS版本安装的TI-RTOS产品,以查看它们是否匹配? 您可以在“窗口”->“首选项”->“Code Composer Studio”->“产品”下选中此选项。 我怀疑CCS 7.1 中没有安装/检测到所需的RTSC/TI-RTOS软件包。 在这种情况下,您可以从该对话框中让CCS重新发现产品,或者如果TI-RTOS产品位于“产品发现”路径下尚未列出的路径中,则可以向其添加路径,然后让CCS重新发现。  

    请告诉我们这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我比较了版本7.0 和版本7.1 之间的已安装产品,并确保它们都相同,但版本7.1 的问题仍然相同。
    还有其他建议吗?

    谢谢
    伙计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您看到此消息时,您正在导入哪个项目? 如果它是SDK中的示例项目,您能否告诉我们哪个项目以及哪个SDK? 如果它不是示例项目,您是否能够附加一个测试案例,我们可以通过该案例重现问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我还尝试了导入:
    VISION SDK_02_08_00_00\ti_components\networking\nsp_gmacsw_4_13_00_00\packages\ti\NDK\tda3xx\examples_ipu1

    它有同样的警告。它似乎与特定项目无关,而更像是与CCS 7.1 中所做的更改有关的一般性内容

    希望您能提供帮助
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    特别是对于您提到的项目,它的构建工具似乎比Vision SDK中的工具要旧得多。

    要验证这一点,VISION SDK_02_08_00_00_00\ti_components\networking\nsp_gmacsw_4_13_00_00_00目录下的文档<Nsp_gmacsw_4_13_00_00显示了此软件包的依赖性。 它指出有几个组件比此SDK安装的组件旧:

    -使用了SysBIOS 6.40 .SDK (03.39 随SysBIOS 6.42 .02.29 一起提供)。
    - XDCTools 3.30 SDK.03.47_core (3.31 附带有SDK.02.38_core)。  

    另外,在导入项目时,我收到一个错误,即组件UIA 2.0 .0.28 未安装。  

    因此,要正确构建此项目,您似乎必须手动下载并单独安装这些组件。  

    我们在CCS论坛上不一定能解释为什么此项目的依赖性与SDK提供的组件如此不同,但我会尝试联系一些可能对此发表其他意见的人。

    对此造成的不便,我深表歉意。

    拉斐尔

    附注:仅供参考,如果您还没有这样做,如果您打算使用所使用的SDK在CCS中创建项目,则必须按以下方式将产品添加到您的环境中。

    转至菜单窗口-->首选项,导航至以下路径并添加高亮显示的目录:  

    在上面的屏幕中,单击重新发现,将显示新产品。 选择下面突出显示的选项,然后单击安装:

    CCS将要求重新启动。 执行此操作后,返回菜单窗口-->首选项,转到下面的选项并添加突出显示的路径。  

    现在,您的CCS已拥有所有必需的产品,可以构建SDK项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,谢谢。
    我对不匹配的组件没有任何问题-我只提到了SDK项目,因为您要求从SDK中获得一个示例,您可以尝试一下它,它与我在CCS 7.1 中遇到的问题相同。
    问题与警告有关:

    “无法验证目标名称'ti.targets.arm.elf.m4]。 您的项目可能无法按预期生成。” 在您所附的图像上也可以看到-当所有组件和依赖性都正常而不是在较早的CCS版本(即版本7.0)上时,7.1 中也会显示这种情况。

    7.1 的目标似乎有问题,但我不知道是什么
    谢谢
    伙计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伙计,

    我理解。 此新警告是修复错误CCSEIDE-3031的结果。 过去,如果无法根据所有已知目标名称的列表验证输入的目标名称,则会清除目标字段,以强制用户输入正确的目标名称。 在CCS 7.1 中,此行为已放松–显示此警告而不是清除字段。

    如果无法根据已知目标名称列表验证目标名称,则问题可能是用户输入的目标名称(即,用户输入了错误的目标名称),或者问题可能是已知目标名称列表不完整。 这通常通过安装支持目标的TI-RTOS或SysBIOS的适当版本来解决。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,谢谢。
    我不确定我是否理解-根据您在使用以前版本时所写的内容,如果目标名称存在问题,它只会清除字段而不会发出警告,但我使用的是此目标名称(版本7.0 及以下版本) 没有问题,这是否意味着我拥有的所有软件包在其列表中都有正确的目标名称? 由于某些原因,版本7.1 不再识别此目标名称。
    只是为了验证-您能否解释如何查看我拥有的目标名称列表,以及如何根据RTOS或SysBIOS版本查找它们支持的名称?

    谢谢
    伙计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伙计,

    >>出于某种原因,版本7.1 不再识别此目标名称。
    遗憾的是,此警告消息似乎被错误抛出,因为我们能够为Cortex M4内核创建和构建项目,尽管警告中说了这些内容。

    目前,我们正在努力跟踪这一机制的问题,并将报告我们的调查结果。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计,

    很抱歉在此问题上延迟回复您。

    总之,您看到的警告是由于CCS 7.1 中所做的更改,用户界面将尝试根据已知名称列表验证项目的目标/平台名称,如果无法验证,则会显示警告。 警告本身并不一定意味着target-name不正确。 特别是在我们正在研究一个已知良好的项目的情况下,它很可能会出现,因为它正在检查的已知目标名称列表不完整。 因此,我会视 这警告为无害,而不理会。

    我们对此进行了一些内部讨论,由于这似乎造成了一些混乱,我们决定在下一期CCS中删除警告。

    再次感谢您耐心等待我们解决此问题的详细信息。