This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS作为独立的C编辑器/编译器?

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584668/ccs-ccs-as-a-standalone-c-editor-compiler

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否有办法使用CCS (我正在使用6.2)编写与微控制器无关的C代码并让其运行?

这只是为了练习我的C基础知识。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    确保您可以使用CCS编写C代码并生成它。 但是,如果没有任何硬件目标,您将无法运行它。

    如果您使用的是较早的5.5 ,它确实附带了一些可以在其上运行代码的模拟器目标。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么平台?

    如果是Mac,您可以获取Xcode,它将允许您创建基本控制台应用程序。 与TI编译器相比,Clang具有更好的错误消息。 (抱歉,伙计们!) 8^)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用Windows 10:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与Windows 10没有任何关系,无法进行C/C++编程。 CCS基于Eclipse,您可以直接从eclipse .org下载“Eclipse IDE for C/C++ Developer”。