This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.1 —脱机资源的硬编码文件夹?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581566/ccs-ccs-7-1-hard-coded-folder-for-off-line-resources

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 7.1 for Windows安装在C:\Others\ccs710下,但为脱机工作下载的资源保存在 c:\ti 文件夹下。
但是,没有提示我提供文件夹的选项。  c:\ti 文件夹 似乎是硬编码的。
如何摆脱这种情况?
根目录下没有芯片供应商提供的工具那么多的文件夹。 所有文件都分组在C:\Others 文件夹中。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier

    当前资源管理器将在Windows上将内容下载到C:\ti。 不能在当前版本中更改此项。 7.2 可增加指定内容存储位置的功能。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我将等待发布7.2。