This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DK-TM4C129X:版本7.1 .0.0016万,无法再运行属性编辑器

Guru**** 2556850 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584941/ccs-dk-tm4c129x-version-7-1-000016-cannot-run-properties-editor-any-more

部件号:DK-TM4C129X
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

昨天刚从0.0015万更新到0.0016万。

处理一  个名为7_Channel_EV_Controller的ARM TIVA [TI-RTOS]项目

现在,当我尝试启动属性编辑器(单击.cfg文件)时,我收到以下消息:

"

抱歉,我在创建此编辑器时遇到问题。   抛出意外异常。

org.eclipse.rtssc.xdctools.internal:无法找到包xconfig_7_Channel_EV_Controller

"

是什么?  

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    我认为CCS和XDCTools的具体问题之间存在不兼容问题。 您的项目使用的XDCtools的版本是什么? 是否可以尝试将XDCtools版本设置为3.50 .01.12 ? 然后关闭编辑器中的.cfg文件,关闭并重新启动CCS,然后再次打开.cfg文件。 请告诉我们这是否解决了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我离开办公室了一小段时间……

    是的,这解决了问题。  似乎它正在使用新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在,出现了一个新的错误。

    我添加到配置中的内容产生了此问题,删除我认为我所做的操作不会更改错误:
    "
    >>编译失败
    subdir_rules.mk:26:目标'build-5.59190287亿-InProc'的配方失败
    "C:/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/SysBIOS/interfaces/ITimestamp.h",第142行:警告:无法将类型"const XDC_runtime_types_Base *"的值分配给类型为"XDC_runtime_types"的实体*
    "C:/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/SysBIOS/interfaces/ITimestamp.h",第142行:警告:无法将类型"const XDC_runtime_types_Base *"的值分配给类型为"XDC_runtime_types"的实体*
    "C:/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/SysBIOS/interfaces/ITimestamp.h",第162行:警告:无法将类型为"const XDC_runtime_types_Base *"的实体指定值
    "C:/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/SysBIOS/interfaces/ITimestamp.h",第162行:警告:无法将类型为"const XDC_runtime_types_Base *"的实体指定值
    "C:/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/SysBIOS/interfaces/ITimestamp.h",第142行:警告#515-D:无法将"const XDC_Types_Base *"类型的值分配给"XDC_runtime *"类型的实体
    "C:/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/SysBIOS/interfaces/ITimestamp.h",第142行:警告#515-D:无法将"const XDC_Types_Base *"类型的值分配给"XDC_runtime *"类型的实体
    "C:/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/SysBIOS/interfaces/ITimestamp.h",第162行:警告#515-D:无法将"const XDC_Types_Base *"类型的值分配给"XDC_runtime *"类型的实体
    "C:/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/SysBIOS/interfaces/ITimestamp.h",第162行:警告#515-D:无法将"const XDC_Types_Base *"类型的值分配给"XDC_runtime *"类型的实体
    "package/cfg/7-Channel_EV_Controller_pem4f.c",第894行:警告#145-D:"XDC_PTR (*)(XDC_PTR,XDC_SizeT,XDC_PTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT, XDC_Runtime_Error_Block *)"无法用于初始化类型为"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT,XDC_Runtime_Error_Block *)的实体
    "package/cfg/7-Channel_EV_Controller_pem4f.c",第915行:警告#145-D:"XDC_PTR (*)(XDC_PTR,XDC_SizeT,XDC_PTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT, XDC_Runtime_Error_Block *)"无法用于初始化类型为"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT,XDC_Runtime_Error_Block *)的实体
    "package/cfg/7-Channel_EV_Controller_pem4f.c",第988行:警告#145-D:"XDC_PTR (*)(XDC_PTR,XDC_SizeT,XDC_PTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT, XDC_Runtime_Error_Block *)"无法用于初始化类型为"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT,XDC_Runtime_Error_Block *)的实体
    "package/cfg/7-Channel_EV_Controller_pem4f.c",第1010行:警告#145-D:"XDC_PTR (*)(XDC_PTR,XDC_SizeT,XDC_PTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT, XDC_Runtime_Error_Block *)"无法用于初始化类型为"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT,XDC_Runtime_Error_Block *)的实体
    "package/cfg/7-Channel_EV_Controller_pem4f.c",第5474行:警告#145-D:类型为"const __t1_ti_SysBIOS_KNL_Idle_funclist *"的值不能用于初始化类型为"ti_SysBIOS_KNL_Idle_FuncPtr *"的实体
    "package/cfg/7-Channel_EV_Controller_pem4f.c",第5478行:警告#145-D:类型为"const __t1_ti_SysBIOS_KNL_Idle_coreList *"的值无法用于初始化类型为"XDC_UINT *"的实体
    "package/cfg/7-Channel_EV_Controller_pem4f.c",第6520行:警告#145-D:类型为"const __T1_ti_SysBIOS_KNL_Task_Hooks *"的值不能用于初始化类型为"ti_SysBIOS_KNL_Task_HookSet *"的实体
    "package/cfg/7-Channel_EV_Controller_pem4f.c",第1.6478万行:错误#148:声明与"XDC_PTR ti_SysBIOS_BIOS_RTSGate_Proxy__Delegate__S(void)"不兼容(在“C:/ti/tirtos_ti_2_16_SysBios_01/vac_prox_14./bios_package/vac_14./vac_vac_v31/
    "package/cfg/7-Channel_EV_Controller_pem4f.c",第1.6657万行:致命错误#35:#error directive:软件包'ti.SysBIOS.family.arm.lm4'与此版本中使用的XDCtools不兼容。 请使用XDCtools 3.50 或更高版本重建软件包。
    编译"package/cfg/7-Channel_ev_Controller_pem4f.c"时检测到1个错误和1个灾难性错误。
    编译已终止。
    "