This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:无法访问DAP

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585287/ccs-tms570lc4357-unable-to-access-the-dap

部件号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
我无意中加载了一段将初始化PLL的代码。 但是出现了错误,因此我无法再将其连接到CCS。

下面是我得到的对话框:

我无法调试/刷新任何项目。
请告诉我该怎么做。

注意事项:

该器件是TI的原始启动板。

连接测试成功。

我看到过几个问题相似的帖子,但它们似乎对我不起作用:

1.  

二.    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,明白了,
    来自e2e.ti.com/.../58.5287万,
    尝试重置并连接到cortex-r目标几次就成功了。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sharif,

    感谢您发布更新,很高兴您能够解决此问题。