This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8377万D:TI C2000编译器的问题:segfaulting

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585171/compiler-tms320f28377d-issue-with-ti-c2000-compiler-segfaulting

部件号:TMS320F2.8377万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

客户在使用TI C2000 16.6 .0.STS编译器时遇到问题,优化器在特定函数中分段错误,但仅在优化级别3或4。 尝试生成最小测试用例不会重现问题。 我有预处理的源代码和编译器控制台输出,但无法在此处发布。

谁可以脱机支持?

此致,贝恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BO 说:
    我有预处理的源代码和编译器控制台输出,但无法在此处发布。[/QUOT]

    由于您是TI员工,因此您可以找到我的电子邮件地址。  请以这种方式发送给我。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    已发送脱机邮件。

    此致,贝恩德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交测试案例。  我可以重现该问题。

    此问题在更高版本的编译器中得到了解决。  我建议您从16.9 .x.LTS流升级到最新的编译器版本。  目前,这是16.9 .2.LTS版本。  要了解有关这些编译器版本之间差异的更多信息,请参阅Wiki文章 编译器版本号及其含义。  要了解如何升级编译器,请参阅 编译器发行版。  

    升级编译器后,您将看到另一个问题。  这是由于controlSUITE头文件中的错误造成的。  此 线程中讨论了该问题。  此修复程序用于升级controlSUITE,如 本线程中所述

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    George,

    客户无法按照建议升级编译器和controlSUITE头文件来解决此问题。 优化器仍然存在分段故障。 预处理代码和编译器输出I将再次脱机发送。 应用程序有一些细微的差异,但在我预期发送RPT || MACF32指令的区域中也会出现相同的问题。

    此致,
    Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交第二个测试案例。  我可以重现该问题。  我在 SDOWP系统中提交了CodeGen-2182以对此进行调查。  欢迎您使用我签名中下面的SDOWP链接进行关注。

    谢谢,此致,

    -George