This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS makefile项目

Guru**** 2250060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584831/ccs-ccs-makefile-project

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在CCS下有一个项目,它不是CCS项目,而是make文件项目(从build命令运行gmake)  

问题是CCS索引器无法在项目上正常工作,我不断收到数百个类型为“语义错误”的错误,而不是实际生成错误。

是否有办法在这类项目上正确启用索引器,以便它停止发布所有这些语义错误,并具有对声明等的适当引用...

谢谢

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计,

    您能否查看 此处的信息 是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了链接,但它没有帮助(“C/C++索引器标记”复选框已被禁用),我也尝试查看了项目的索引器设置,但无法获得任何有效的结果。

    你还有其他建议吗?

    谢谢
    伙计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过打开新工作区,将项目导入工作区并检查错误是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。我不能让它停止所有这些语义错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计,

    我咨询了一位CCS工程师,得知索引器对makefile项目的工作方式与对CCS项目的工作方式不同。 它应该解析第一个版本的输出,并从中派生包含路径,符号定义等内容。 但显然这个领域(来自Eclipse CDT)在历史上一直很破旧。 遗憾的是,在这种情况下,您可能需要完全禁用索引器才能清除错误。

    对此造成的不便,我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。
    我已经尝试禁用项目的索引器,但我仍然收到数百个语义错误。

    最后,我找到了一种方法:

    “项目”->“属性”->“C/C++常规”->“代码分析”

    选择使用项目设置,在"语法和语义错误"下,取消选中所有" xxx无法解析"复选框。


    谢谢
    伙计