This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:芯片支持库---以下期间发生内部错误:"C/C++ Indexer"。断言失败:----------- 在项目期间,从CSL导入C55XXCSL_LP

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585204/ccs-tms320c5515-chip-support-library----an-internal-error-occurred-during-c-c-indexer-assertion-failed--------------during-project-import-c55xxcsl_lp-from-csl

部件号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

“C/C++索引器”期间发生内部错误。
断言失败:


从芯片支持库导入C55xxCSL_LP文件期间。

帮助我解决问题。

此致

Balasubramanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balasubramanya,

    我怀疑您通过另一条线程已经解决了这个问题,是这样吗?
    e2e.ti.com/.../58.5613万

    如果没有,请告知CCS的版本和所用的库。 发布可能与现有项目不兼容。

    此致,
    拉斐尔