This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713:在CCS 5中调试:嵌入式DSP读/写存储器地址问题

Guru**** 2555230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585089/ccs-tms320c6713-debugging-in-ccs-5-an-embedded-dsp-reading-writing-memory-addresses-issue

部件号:TMS320C6713

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家,您好!

我正在使用 CCS 5对嵌入式DSP进行编程。 DSP位于时尚的盒子中,制造商有一个软件可以上传.out文件并在DSP上运行。 软件有一个选项卡,显示内存地址和值。但是他们的客户支持说他们不知道内存地址实际显示什么,当我告诉他们他们不存储我要找的东西时!

现在我需要调试我的代码。 我只有两个D2A输出,不知道如何从内存中写入/读取。
如何调试我的代码! 有什么建议? 通过D2A信道执行此操作很困难,因为我不知道信号是否处于可接受范围内。  

使用CCS从存储器中读取数据的特定方式是什么? 在PC显示屏上!!  

请告知:
Hessam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hessam:
    CCS通过JTAG接口提供目标调试可视性。 是否有办法将JTAG探头连接到盒上? 否则,您需要使用制造商提供的软件。

    谢谢
    KI