请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8027万F工具/软件:Code Composer Studio
套件:Piccolo启动板TMS320F2.8027万F
所用软件:CCS V 7
我无法将示例代码加载到此启动板。 我收到此错误。
C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真软件包6.0 .576.0)
任何人都可以提供帮助。