This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS200与XDS110在同一台计算机上不工作

Guru**** 2554540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584789/ccs-xds200-with-xds110-on-the-same-machine-doesnt-work

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用XDS200开发连接到M3目标的MSP432 (XDS110),当XDS110也连接到我的开发机器时,代码编写器无法连接到XDS200。出现以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。
(仿真软件包6.0 .576.0)

对如何解决这一问题有什么想法? 我必须在同一台计算机上调试它们

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一个问题:您是否尝试从同一CCS会话连接到两个JTAG调试器? 如果您正在运行两个CCS实例并尝试连接,则这是预期的,因为仿真驱动程序不会重入。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,肯定是不同的会话(甚至是不同的CCS实例)。XDS110 USB只是连接到PC (未连接到目标),然后XDS200拒绝连接到具有上述错误消息的目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对不起,我现在注意到我上面的句子非常不清楚。

    运行两个CCS实例会导致JTAG调试探测器上发生冲突,因此不受支持。 特别是在XDS110的情况下,还有一个附加的问题:如果打开调试会话然后将其关闭,CCS将劫持驱动程序(在错误CCSIDE-2990中报告了此问题)。

    因此,支持的配置是运行用于调试的CCS单个实例-可以单独连接到每个JTAG调试器/板,也可以在共享会话中连接,如我在前面的屏幕截图中所示。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔