工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试调试一个MESH对讲机项目,该项目涉及多个启动板,所有启动板都运行完全相同的代码和CCS,但它不允许我运行多个实例。
如果我打开另一个实例,它会抱怨工作区正在使用,然后只会显示一个空窗口,其中包含一个不起作用的"关闭"按钮。 图像
我也不能让第一个实例使用另一个工作空间,只有一个工作空间列出,当我选择'文件->切换工作空间->其他...'时,没有任何反应-菜单消失,CCS显然忽略了我选择了该菜单项。
我已经在使用另一个编辑器,CCS对文件的外部更改很好,为什么它对工作区有此限制?
此外,我无法在CCS中找到选择特定启动板的方法。 SmartRF工作室似乎具有此功能,为什么不具有CCS?
如何一次调试多个启动板,所有启动板都运行相同的代码?
附注:为什么“Part Number (部件号)”字段显示“Part Number (部件号)”“LAUNCXL-CC1310”未被识别。 ? 当我写入cc1310...时,它建议输入该条目。