This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:"C:\ti\xdctools_3_25_03_72/tconf"&'不能识别为内部或外部命令,可操作程序或批处理文件

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584621/ccs-tms320f28335-c-ti-xdctools_3_25_03_72-tconf-is-not-recognized-as-an-internal-or-external-command-operable-program-or-batch-file

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在构建时,我遇到了提到的错误  

"C:/ti/xdctools_3_25_03_72/tconf""未识别为内部或外部命令,
可操作程序或批处理文件

作为解决方案:

-向 环境路径变量添加了C:\ti\xdctools_3_25_03_72\

-添加 了C:\ti/xdctools_3_25_03_72/作为XDCROOT,以在CCS中生成变量

仍然面临同样的问题。 我们非常欢迎任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    很抱歉回复延迟。

    Richard Lobo 说:
    "C:/ti/xdctools_3_25_03_72/tconf''未识别为内部或外部命令,
    可操作程序或批处理文件[/QUOT]

    tconf可执行文件通常位于BIOS v5.x安装中,而不是直接位于xdctools文件夹中。 因此,根据您的BIOS版本,它应该位于c:\ti\bi\bios_5_42_xx_xx\xdctools目录中。  我不知道为什么它要在不同的位置查找它,特别是如果调用tconf是构建过程的一部分,则CCS应自行处理路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarti,
    感谢您的回复。 生成批处理是使用路径变量XDC_CG_ROOT进行的,该变量不可用。 通过直接添加路径c:\ti\bi_5_42_xx_xx\xdctools解决了此问题。