This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 6.2 .........0-软件调试器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584064/ccs-ccs-6-2-0---sw-debugger

工具/软件:Code Composer Studio

CCS是否还具有软件调试器或仅硬件调试器(通过JTAG,..)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果按“软件调试器”,您指的是模拟器目标,则答案为“否”。 CCS不支持模拟器目标,仅支持硬件目标。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我不是指 模拟目标。 我的意思是,我正在使用HW目标,但调试不是通过JTAG仿真器进行的,而是通过软件调试(如gdb)进行的,而是通过CCS IDE进行的。

    此致

    WS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomo Weiss 说:
    我的意思是,我正在使用HW目标,但调试不是通过JTAG仿真器进行的,而是通过软件调试(如gdb)进行的,而是通过CCS IDE进行的。[/QUOT]下面提到将CCS连接到gdb服务器的Wiki页面是否可以回答您的问题?

    使用GDB对Linux应用程序进行CCS调试

    CCSv5中的Linux调试