This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Uniflash Cmdline验证不工作

Guru**** 2556820 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578113/ccs-uniflash-cmdline-verify-not-working

主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用Uniflash命令行验证目标上的二进制文件。 我在GUI中验证没有任何问题,但是,当我尝试将同一个二进制文件传递到-verify参数时,它表示打开该文件时出现问题。 是否有其他人使用了-verify选项并使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,在昨天晚上玩了几次之后,我发现了问题的一部分。 文件名中有额外的“点”,GUI似乎可以使用,但命令行不是。 用分数不足的点替换掉这些点后,我能够使用位于同一目录中的二进制文件验证代码。

    但是,我尝试使用相同的二进制文件进行验证,但它位于不同的目录(给出绝对路径),验证再次失败。 我还注意到,生成的错误似乎无法识别单个反斜杠,我必须使用双反斜杠才能使它们显示在错误返回的字符串路径中。

    我对正常工作的"-program"选项使用相同的路径,但"-verify"不是...这可能是一个错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:
    我似乎不能再处理这个问题。 您能否提供您看到的完整控制台输出? 同时指定您正在使用的UniFlash版本和目标。 谢谢
    KI