This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:带OMAPL138LCDK -如何将程序重新加载到DSP卡中?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585231/ccs-with-the-omapl138lcdk---how-do-i-reload-a-program-into-the-dsp-card

工具/软件:Code Composer Studio

当我第一次加载程序时,它可以工作,但当我尝试重新加载它,或者修改代码并重新加载它时,它不工作。

我必须断开 OMAPL138LCDK与电源的连接,重新打开代码编写器,然后加载它才能工作,每次更改代码之间需要花费大量时间...

这真的很烦人。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nadav,

    当然,当您重新加载程序时,设备似乎进入了无法重置的状态。

    在加载程序之前,我会尝试在CCS中点击断开连接,然后在CCS中连接,看看是否有帮助。
    如果可以,我会查看CCS中打印到调试控制台的内容,以查看连接时发生的情况,因为这可能是使板/设备处于良好状态的原因。

    如果这不起作用,我会打折扣,关闭并重新打开主板,然后进行连接。

    此致,
    John