This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OMAP-L138:OMAP-L138:编译器升级路径

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585392/compiler-omap-l138-omap-l138-compiler-upgrade-path

部件号:OMAP-L138

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

系统信息

  • BIOS 5.33 Tm05.
  • DSPLink 1.65 .00.03
  • ARM内核上的Linux内核2.6 .................................................................37
  • Sourcery G++ Lite 2010q1-202 (gcc版本4.4 .1)
  • Code Composer Studio 5.2 Tm0.0069万
  • TI C6000编译器v 7.3 .................4.

与我们当前的系统设置兼容的最新版本C6000编译器是什么?

谢谢!

Arya B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解编译器版本之间的差异,请阅读Wiki文章 编译器版本号及其含义。  您将会看到,7.3 .x版本之间的唯一区别是错误修复。  因此,请获取最新版本,即7.3 .23版。  

    关于是否获取更新版... 为此,您需要查看其他软件包的文档。  我不知道Linux或gcc ARM编译器会受到什么影响。  其他组件可能会受到影响。

    特别是,CCS只能使用发行时可用的编译器版本进行测试。  因此,虽然您通常可以成功地使用较新的编译器版本,但随着编译器发行版的更新,出现问题的可能性也会增加。  

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    非常感谢您的快速响应,我们在 这里查看了缺陷历史记录 ,一些错误修复可以缓解我们面临的问题。

    特别是,CCS只能使用发行时可用的编译器版本进行测试。  因此,虽然您通常可以成功地使用较新的编译器版本,但随着编译器发行版的更新,出现问题的可能性也会增加。  

    这正是我们要求确保不使用与我们的CCS/DSPLink/BIOS版本不兼容的CGT版本的原因。 至少升级到7.3 似乎是安全的23。 是否不建议升级到7.4 21? (网站指出CCSv.x需要7.4 4或更高版本,并且我们正在运行CCSv5)。  

    谢谢!

    Arya B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否不建议升级到7.4 21? [/引述]

    不,工作正常。  CCS版本5.5。随C6000编译器版本7.4 .4一起发布。  因此,任何C6000编译器版本7.4 .x都可以工作。  目前,7.4 Tm21是最新版本。

    谢谢,此致,

    -George