工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我在为CLA编译时遇到编译器分段错误。
我找到 了 这个线程,但我没有使用--gcc选项,我尝试了三个不同的编译器版本15.x.x和16.x.x
这是我在编译时收到的日志消息:
内部错误:C:\Prg_dev\ti\c2000_缂 栬疟鍣16.9 \SSegment.2.LTS\bin\accla.exe浜?a segmentation fault銆 处理函数(未知或文件范围)文件(未知)第0行时 ,这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI客户 支持部门可能会建议一种解决方法来避免这种情况。 升级到最新版本的编译器可以解决此问题。 在 http://e2e.ti.com上 的E2E支持论坛中,在 “开发工具”,“TI C/C++编译器”下联系TI。 请参阅标题为 "提交问题"的链接。 包括整个错误消息和 使用选项--preproc_with注释(-ppc)时创建的.pp文件的副本。 gmake:***[Release_CPU1\CLA_Tasks.obj]错误1**** 构建完成****
感谢您的支持,
Angelo