This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:F2.8377万D

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582822/ccs-tms320f28377d-f28377d

部件号:TMS320F2.8377万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我´m使用此micro F2.8377万D,因此我已经开始使用controlSUITE示例。 ´m´ve,我也遇到了一些问题。

我´m CCS v6,创建新的工作区并导入示例盲区。 那么问题是2。 如果我对其进行调试并运行,程序将在某个时刻卡住,但没有问题。 如果我逐步运行,我会看到一个屏幕,显示“No source available for "0x82b5a"(没有可用的源代码"0x82b5a")。  有人´m我说我做错了什么吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro Paniagua 说:
    如果我对其进行调试并运行,程序会在某个时刻卡住,但没有问题。[/QUOT]

    您所说的"在某个时刻陷入困境"到底是什么意思? LED是否开始闪烁,然后在某个点停止? 您使用的是启动板还是自定义板? 如果是定制主板,我建议您研究硬件问题。 如果它是Launchpad,则不明显的示例应按"正常"工作。

    如果我逐步运行,我会看到一个屏幕,显示“No source available for "0x82b5a"(没有可用的源代码"0x82b5a")。  [/引述]

    此消息本身不一定是错误。 这只是说您被停止的地址没有源代码关联。 如果地址位于内存的某个部分,而该部分没有任何代码或没有任何调试符号的代码,则这种情况很常见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调试器通常在启动时仅在main()内停止。 这样,您就有机会在认真开始调试之前进行设置。 您需要按左上角的小播放按钮,才能从此处运行程序。

    (如果您已经知道这一点,很抱歉,有时很难知道第一个帖子的技能水平。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,感谢您的回答。  

    很抱歉我的精确度。 我说卡滞是因为我n´t“运行”按钮,看不到程序的位置,LED也不闪烁,所以我认为程序在某种程度上被卡死了(我这么说是因为屏幕上显示没有可用的源)。我禁用了一些功能, n´t逐步运行,使LED闪烁,但我认为这不是一种推进解决方案。

    I´m使用带有GPIO端口的controlCARD对接站[R 4.1 ]。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我知道,在我单击"运行"按钮之前就出现了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro

    我很惊讶您遇到了一些问题,因为我没有听说过运行controlSUITE的开箱即用示例时遇到的问题,尤其是盲样例。

    您能否在详细信息中描述您正在执行的加载和运行代码的步骤?
    您是否还在使用最新版本controlSUITE中的盲示例? 您使用的是哪种CCS版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,我安装 了CCS_setup_controlSUITE.4 6.2。3.4

    关于步骤。

    1.打开CCS

    2.导入原型(指向blinky文件夹)[C/ti/controlSUITE/device_support/F2837xD/V210/F2837xD_Examples_CPU1/blinky]</s>2837

    3.运行->调试  

    4.(程序完成编译时) Resume (F8)。

    感谢您的帮助。

    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    程序已在运行,因此问题似乎已解决。 这显然是由于USB线断裂造成的...但当我检查连接时,发现微型和计算机之间存在连接。 我很抱歉,谢谢大家。

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alejandro

    感谢您告知我们问题已解决。