This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARPEXPKIT:CCS v7中缺少用于连接Solar Explorer套件的Texas Instruments XDS100v1 USB仿真器的连接。

Guru**** 1931890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583230/ccs-tmdssolarpexpkit-missing-connection-for-texas-instruments-xds100v1-usb-emulator-in-ccs-v7-to-connect-to-solar-explorer-kit

部件号:TMDSOLARPEXPKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我最近有了套件TMDS SOLAR PEX套件,因此下载了最新版本的CCS,即v7。

引用此套件的文档说,要使用连接'Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator'连接到它,但是在CCS v7软件中,我只能使用TI XXX调试探头?

如何安装此USB仿真器驱动程序并将其显示在选择列表中?

我尝试了一些其他选项,但在尝试连接和下载编译代码时没有收到连接错误。

请注意,参考此套件的文档,参考CCS v4。  

Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    "Debug Probe"="仿真器"

    对于连接,请选择"Texas Instruments XDS100v1 USB Debug Probe (Texas Instruments XDS100v1 USB调试探头)"。 几年前,我们停止使用术语“仿真器”,因为它主要是TI产品,而TI的新用户可能会对其含义感到困惑。

    我打赌您尝试了,但尝试连接时出错。 我没有这些套件中的一个,但看着图片,我看到F2.8035万 controlCARD (DIMM类卡)上有一个USB连接器。 这让我觉得XDS100就在那张卡片上。 尝试连接该USB电缆。 但是,如果controlCARD上没有USB连接器,则XDS100将位于主板上FTDI芯片附近。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John,我最终解决了问题,这是JTAG宏部分缺少的跳线。 现在可以连接和下载。 否,我只需要研究如何使此套件点亮灯泡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到。 祝您好运。

    John
x 出现错误。请重试或与管理员联系。