This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:CCS错误255打开输入图像文件时出错

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584857/ccs-am3359-ccs-error-255-error-opening-input-image-file

部件号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

当我在执行构建后步骤时生成项目时,我收到以下错误。 它将显示所有项目(包括启动程序软件示例项目)的错误

gmake [1]:[post-builD]错误255 (忽略)
打开输入图像文件时出错!

我在更新代码编辑器工作室时收到上述错误。 以前的CCS版本工作正常,没有任何错误。

预览CCS版本:6.0 ................................................................

当前CCS版本:6.1 .1.0.0022万

如何解决错误?

谢谢,此致

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raja,
    导致错误的开机自检构建步骤是什么?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    开机自检构建步骤为:

    "${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin""././././././././binary/armv7a/CGT_0x/AM335x/evmcs/evm335x/e_en/${config_echo /root/_335k/."./_root/."././_mx/././."././././././././"._mcgb./_./_./_./_./_./_./././././_././././."."./_./_./_./_././././././_./_./././"."."."."./_./_./_./_./_."."."./_./_./_./_./_./././

    调试打印件包括:

    ****为项目enetEcho构建配置Debug_host ****

    /home/specss/ti/ccsv6/utils/bin/gmake -k -j -s all
    正在构建文件:/home/specss/AM335X_StarterWare_02_00_01_01/thirit_party_lwip-EchoServer_raw 1.4 / echod.c
    正在调用:ARM编译器
    正在构建文件:/home/specss/AM335X_StarterWare_02_00_01_01/Examples/evmAM335x/Enet_echo/enetecho.c.
    正在调用:ARM编译器
    正在构建文件:1.4 /home/specss/AM335X_StarterWare_02_00_01_01/thiri_party_lwip-slwip.0/ports/cpsw/lwiplib.c
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:/home/specss/AM335X_StarterWare_02_00_01_01/thiri_party_lwip-ched.0/apps/EchoServer_raw 1.4 / echod.c

    完成建筑:/home/specss/AM335X_StarterWare_02_00_01_01/Examples/evmAM335x/Enet_echo/enetecho.c.

    竣工:1.4 /home/specss/AM335X_StarterWare_02_00_01_01/thiri_party_lwip-lwip.0/ports/cpsw/lwiplib.c.

    构建目标:..//../../../../../binary/armv7a/CGT_CCS/AM335x/evmAM335x/Enet_echo/调试/enetecho.out
    调用:ARM链接器
    链接>
    已完成构建目标:..//../../../../../binary/armv7a/CGT_CCS/AM335x/evmAM335x/Enet_echo/调试/enetecho.out

    打开输入图像文件时出错!


    ****构建已完成****

    谢谢,此致

    Raja