This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Apple发布OS X Sierra 10.12 4 / Xcode 8.3 -是否有人对其进行了测试?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584930/ccs-apple-released-os-x-sierra-10-12-4-xcode-8-3---has-anyone-tested-it

工具/软件:Code Composer Studio

员工-

Apple刚刚发布了Sierra和Xcode的新版本。 是否有人使用它测试CCS7? 我宁愿不做一只豚鼠!

谢谢,

-Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请原谅我的无知,但是CCS如何与Xcode交互? 它们完全独立,除非您将CCS配置为使用clang。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我没有Xcode,但我只是在Sierra 10.12 上安装了7.1。0.0.0016万 ,它工作正常。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是Keith。 CCS和Xcode工具之间应该没有交互!