This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:通过I2C具有OPT3001的传感器标签

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583014/ccs-cc2650stk-sensortag-with-opt3001-via-i2c

部件号:CC2650STK
主题:OPT3001中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,
我正在尝试使用BSP图层连接我的OPT3001,但编译器不断给我这个奇怪的错误:

未解析的符号bspI2cDeselect,首先在./sensor_opt3001.obj中引用

我已经包含了bspi2c.h,并且在我的项目目录中有所有文件。
我还尝试在TI-RTOS示例中以同样的方式执行此操作,即“TMP007 I2C”,但值始终被读取为零。

我不知道什么是错的。

请提供任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您需要在“CCS项目属性”中为代码文件设置包含路径。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MHD MUNZER ALSALLAKH 说:
    未解析的符号bspI2cDeselect,首先引用于./sensor_opt3001.obj

    这是链接器错误类型,将在下面的Wiki文章中进行说明:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Build_Errors_in_CCS#Error:_unresolved_symbols_remain

    您需要确保包含定义bspl2cDeselect的目标文件

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家!
    我试着做每件事,我认为我的CCS在它的道路上有一些问题。
    后来我发现sensortag不再支持BSP层,所以我转到了新层。