This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:GUI Composer -小工具

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584098/ccs-gui-composer--widgets

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想请你提供帮助。 我要配置小部件按钮。

我的全局变量"mod"可以是0或1。 我尝试了很多次,很多种方法

设置正确的配置。  

现在我想也许对我来说有困难。 我找不到 GUI的构件配置的任何示例。

那么, 这是什么呢? 任何建议或...

如果有人告诉我怎么做,我会很高兴的。 :)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的CCS和GUI Composer? 有两个版本的GUI Composer可用,它们在使用和支持方面有所不同。

    我建议从这个维客页面开始: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:GUI_Composer

    它解释了两个版本之间的差异,以便您可以选择最适合您的应用程序和CCS环境的版本。 如果您使用的是GCv1,则有一个培训模块(从该页面链接)可帮助您开始使用小工具。 还有其他子页面(链接在Wiki页面底部),其中包含有关GCv1特定功能的其他详细信息。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用CCS v 6.2。

    关于GUI版本的问题。 如何检查我在PC上安装的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您通过CCS应用程序中心安装了GUI Composer,则它是GCv1。 如我在参考的Wiki网页中所述,GCv2目前仅在线提供(在云中)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我在GUI v1中构建了自己的项目。 现在我想将此项目导入GUI v2。

    有可能,或者 我必须再次从skrach此接口构建。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I built my own project in GUI v1.(我在GUI v1中构建了自己的项目。) 现在我想将此项目导入GUI v2。[/QUET]

    很抱歉,这不可能。 您仍然可以在CCSv7中按当前状态运行GCv1应用程序,但无法将GCv1项目迁移/导入GCv2。

    请访问 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:GUI_Composer#GUI_Composer_v1_vs_GUI_Composer_v2