部件号:TDA3
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我尝试通过CCS 7.0 .0.0.0042万 中的脚本控制台启动和加载所有TDA3内核。 (我使用XDS560v2 STM)。 当我通过调用loadTargets_IPU_0()开始加载目标时,脚本停止并显示错误:
...
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:-->>TDA3xx End All Pad Configuration for RGMII usage on EVM Platform <<---
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:-->>> Vision平台的TDA3xx End All Pad配置<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:-->>TDA3xx目标连接序列完成!!!!! <<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:凝胶输出:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:用于TI EVM上基于STM的跟踪,
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:从M4/CS_DAP_DebugSS上的“脚本”菜单运行'TDA3x EVM I2C扩展器控制-> Enable_Trace_Pins()'函数
Cortex_M4_IPU1_C0:凝胶输出:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL:无法打开文件:D:\ti\ccsv7\eclipse\C:\SDK\bin\tda3xx-evm\vivity_SDK_ipu1_0_debug.xem4
脚本的摘要:
importPackage(java.io); Packages.com.ti.debug.engine.scripting importPackage(java.lang); Packages.com.ti.ccstudio.scripting.environment
函数updateScriptVars() { basedir ="C:\\SDK\\bin\\tda3xx-evVM\\"; icu_0_en = 1; ipu_0_exe ="vivity_sdk_ipu1_0_debug.xem4" dsIPU_0 = debugServer.openSession(".*Cortex_M4_IPU1_C0"); } 函数loadTargets_IPU_0(){ updateScriptVars();dsIPU_0.target.connect();if (IPU_0_en) dsIPU_0.memory.loadProgram( basedir + IPU_0_exe);}
这不是什么大问题,但我不知道脚本在哪里汇编PATH变量并在basedir变量的开头添加eclipse默认路径。
我希望您有足够的信息来给我提示!
提前感谢!
此致,
Sebastian