This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:对输出文件名的projectspec支持

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583344/ccs-projectspec-support-for-output-file-names

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在为静态库项目创建一个projectspec。 我有几种不同的构建配置,我希望能够为每个.lib指定一个唯一的名称,就像使用属性窗口中的存档程序选项一样。 projectspec中是否支持此功能?

我在架构文件中没有看到任何听起来像这样的内容,但我认为我应该检查一下,以防我错过了它。

谢谢!

Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有几种不同的构建配置,我希望能够为每个.lib指定一个唯一的名称,就像使用属性窗口中的存档器选项一样。 projectspec中是否支持此功能?

    很遗憾,目前不支持此功能。

    您可以使用 <project>元素上的“artifactName”和“artifactExtension”属性在项目级别指定输出文件名。 “artfactName”也可以是绝对路径(不带文件扩展名)。 但是,目前无法在构建配置级别指定此项。  

    我将提交一个增强请求,以添加对archiverBuildOptions的支持,类似于我们对compilerBuildOptions和linkerBuildOptions的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此增强功能的跟踪编号为CCSIDE-3101。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已理解。 谢谢!

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aarti:

    我们计划于2017年6月发布C2000软件库。 是否有机会实施并及时发布此功能,以便我们在发行版中使用它?

    我们正在尝试从.project迁移到.projectspec,此功能是我们的软件版本的要求。

    谢谢!
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否计划实施此功能并在将来发布? 计划的日期是什么?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sal,

    计划为CCS 7.2 实施这一计划,目前计划于5月底/6月初发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    甜蜜! 谢谢。

    SAL