This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:如何在ccs7中添加探测点

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584464/ccs-ccstudio-how-to-add-probe-points-in-ccs7

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用C2000 piccolo launchad。 我编写了处理一些数据的算法。这些数据是从sci端口接收的。但为了测试算法,我想使用CCS的探测点功能。 我是CCS环境的新用户,请帮助我,如何使用CCS 7中的探测点,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    听起来您是一个经验丰富的3.3 用户,或者您正在关注为3.3 编写的一些文档,因为自此以后,“探测点”术语就不再使用了。 在CCSv4和更高版本中,只需使用断点(有关断点的更多文档,请参阅“断点视图”上的CCS帮助主题)。 可以将断点配置为在文件中读/写数据。 此操作与CCSv3和更早版本中的“探测点”相同。

    希望这能有所帮助!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。这对我很有帮助。