This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以在桌面上安装带有eclipse文件夹的CCS?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583624/possible-to-install-ccs-with-eclipse-folder-on-desktop

主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

我已阅读 Customizing_CCS_Installation,但我不了解如何执行任何操作,也不知道在其他地方是否找到任何内容。

我正在尝试的安装程序是7.1 .0.0.0016万_Win32 for Windows。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不确定你到底在做什么。 请澄清。 您是否尝试将CCS安装到桌面上的文件夹中?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将CCS的食食食放在我的桌面上,以便于访问。 在启动或关闭食食食时,移动食食会导致出错。 我想知道是否可以在某些设置中自定义安装CCS或编辑几个目录来实现这一目标。

    启动错误:CrashTrackerJob,Loading Device Information和Pre-fetch Breakpoint xml文件
    关闭错误:com/ti/xpcom/XPCOMException

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很可能行不通。 CCS要求在主安装目录中有特定的目录结构。 手动修改此项将导致问题。 唯一的配置是主安装目录的位置。 您可以在安装过程中选择的选项。 但必须把下面的一切都放在单独的位置。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这只是为了方便访问并替换我当前桌面上的食食脂。 唯一的问题是,如果我出于任何原因卸载CCS,我的食食会随它一起出现。 除此之外,我对MSP430FR5994的编程也很有趣。 感谢您的帮助! :)